TOOL GAUGE
儘管面臨缺工問題,優傲科技航太業用的塑膠和金屬零件產量提高了一倍
01 簡介
TOOL GAUGE位於華盛頓州塔科馬市,專門製造用於航太業的精密金屬和塑膠零組件。由於無法與長期合作客戶重新商議合約,因此TOOL GAUGE轉向尋求自動化,以緩解並控管緊縮勞力市場中的員工成本。靠著兩部UR協作型機器人,TOOL GAUGE達成了這一目標,節省了多達75%的勞動力。同時使點膠和CNC機床操作應用產量翻倍,進而減少對重複性與艱困作業的額外員工需求。此外,該公司還發現了新的契機,讓員工得以提升自我價值、改善工作安全並獲得工作滿意度。
02 面臨的挑戰
TOOL GAUGE總經理Jim Lee正面臨要在全球市場拓展業務的嚴峻挑戰。儘管該公司與西北太平洋地區的許多客戶關係密切,但這些客戶仍可在世界各地做生意,就算是成本更低廉的勞力市場也無不可。Lee解釋說:「我們清楚地知道競爭的方式並非透過增加人員數量,而是增加技術,藉由技術進而增加價值。」他原本打算額外雇用多達100名新員工,但這在勞力吃緊的西北太平洋地區根本是天方夜譚。
TOOL GAUGE不僅很難雇用到作業員,而且製程作業過於艱難,特別是對塑膠押出零件進行點膠作業,作業員根本無法勝任。TOOL GAUGE的製造工程師表示:「需要點膠的區域極度狹窄,一段時間後,作業員的手部會感到非常疲勞,甚至造成職業傷害。零件的報廢率也非常高」。
影片 — 位於美國的TOOL GAUGE
03 解決方案
TOOL GAUGE急需提高效率,並發現優傲科技的協作型機器人正是首選。Lee介紹了UR協作型機器人的三項主要優點。「我們之所以選擇優傲科技的原因,第一點,他們是協作型機器人:由於自動化需要大量投資,因此大家對於自動化總是卻步,但優傲科技並非如此。第二點,我們擔心引進自動化工站需在產線特別圍出一塊區域,但與優傲科技合作免去了這項煩惱。第三點,我們可以配置UR協作型機器人,執行數百種不同的應用;它們具有高度可配置性,且移動也非常方便。總括來說,優傲科技協作型機器人絕對是我們的理想解決方案。」
04 配置於金屬加工應用中的UR協作型機器人,使TOOL GAUGE達成立即獲利
TOOL GAUGE在金屬與塑膠零件部門中安裝了兩部UR協作型機器人,專門處理高重複性、高勞力需求的應用。在金屬方面,正規熟練的CNC技工正在生產易損的銅加工零件,只需將零件從CNC滑槽中拉出,清潔、沖洗、乾燥並裝箱即可。現在,零件會通過鄰近感應器,感應器會將訊號發送給UR3協作型機器人進行撿取作業。協作型機器人會將零件置於沖洗槽中,再來會拿到乾燥機前烘乾,最後放到儲存箱中。
TOOL GAUGE能輕鬆地使用UR協作型機器人內建的堆棧精靈進行編程,以網格形式將每個零件放入盒中的小格子。Lee表示:「當我們安裝UR機器人之後,第一筆訂單就減少了9,000美元的人力開支,在未來期望能夠繼續運行。」正因如此,也不會浪費專業技工的才能,讓他們能專注於價值更高的計劃,如設置和CNC機床編程。
05 在勞動力減少75%的情況下,協作型機器人成功將產量翻倍
在射出成型部門中,UR5機器人則用於複雜的塑膠押出組件,撿取塑膠面板的端蓋,並將其移動通過點膠機。對端蓋進行正確點膠後,UR5機器人會將零件放置在有固定零件工作台的致動器中。接下來作業員就會接手,檢查黏著劑並取下零件。這項作業在以往需要四名作業員來完成,每天產出量約為200個單位。現在自動化應用只需要一名作業員,與UR5協作型機器人通力合作,每天能生產高達400個單位,報廢率也從驚人的15%驟減至3%。
根據TOOL GAUGE執行長Debbie Lee所述:「自動化減少重複性作業所造成的職業傷害,替公司節省了額外的開支。由於機器人接管了廠房中單調無趣的任務,因此在廠房中的人力需求也相對降低。」
06 沒有任何機器人相關經驗的工人,也能夠輕鬆編程的關鍵
在引進UR機器人之前,TOOL GAUGE製造工程師Steven Ouzts只有在大學時期使用非直覺SCARA機器人的少許經驗。UR協作型機器人易於編程是一項巨大的優點。他表示:「UR機器人圖形使用介面直覺易懂的特性深深吸引了我。軟體中所有術語簡單易懂,對門外漢來說簡直是一大福音。我能夠輕鬆地了解如何編程,並且確切知道程式從頭到尾的執行方式,而它們會以圖形方式給我非常正面的回饋,解釋我的動作將如何決定它們的下一步。」
UR機器人的另一項優點在於,將數位與類比輸入訊號連接到控制箱極其容易。Ouzts發現使用鄰近感應器,就像將電線插入12伏特數位輸入般容易。在UR3教導器的I/O螢幕上選擇,並等待感應器發出的訊號,告知協作型機器人何時該撿取零件。
07 員工非常歡迎新同事—協作型機器人
藉由UR協作型機器人,該公司能將額外員工需求減少至50人,並同時雇用工人來從事公司想要的工作。Lee表示:「在我們使用機器人從事這些工作後,所有原本的作業員都非常高興,終於可以拋開這些無聊的工作。由於員工表示喜歡與機器人協同工作,我認為我們會再引進更多的機器人。它們簡直盡善盡美,不但安靜,生產結果和工作量也非常好預測。假如你詢問我們的所有員工,是否對於在機器人旁邊工作有所擔憂,我可以很肯定地告訴你『絕對沒有』。」
08 未來協作型機器人技術日趨成熟,投資回報時間會比預期快上許多
在航太產業中,產品設計可以維持不變長達20或30年,因此對於投資報酬的期望也比其他產業要長遠許多。Lee最初認為,3到4年的機器人投資報酬已屬不錯。但在目睹UR機器人能在不到一年的時間內就獲得預期的回報後,他感到非常驚訝。他表示:「我們對此感到非常興奮。」
透過輕鬆轉換末端夾治具,協作型機器人可以輕鬆移動和重新編程,以適應各式各樣的不同任務。這也讓TOOL GAUGE的應用範圍極廣,並藉由機器人的優點,改善流程增加產出。舉例來說,協作型機器人可以取代射出成型機上的傳統機器人,操作壓力機和其他加工作業,甚至最終組裝也難不倒它。
工程師Ouzts期盼UR協作型機器人能承擔更多的大批量工作,包括鉚接和組裝作業。他表示:「一個特定的零件需要安裝20個鉚釘。由於量非常大的原因,我馬上就想到機器人應用。」
在解釋自己有多喜歡與機器人一起工作時,Ouzts聽起來還是有些驚訝。他表示:「我很高興能成為未來技術的一份子。機器人絕對是大多數製造業的目標方向。大家在營運中看到機器人,眼睛一定會為之一亮。」
- 在勞力市場緊縮的狀況下保持全球競爭力
- 高價值員工可以專注於高技術度作業
- 將不符合人體工學的工作加以自動化
- 人員需求減半
- 不須安全圍籬,可與作業員協同合作
- 不須維護,無停機時間或加工週期中斷之情事
- 低於12個月的投資報酬率
- 人力成本降低75%
- 產量加倍
- 報廢率從15%驟降至3%
- 能重複沿路徑進行點膠作業
- 協同合作且安全
- 易於編程
- 能輕易連接至感應器等外部設備
- 撿取並放置塑膠押出零件,進行點膠作業
- 處理零件沖洗和乾燥作業
立即開始自動化
價格實惠、安全且彈性的協作型機器人讓自動化變得比以前容易,即使對中小型企業來說,也是如此輕鬆、容易上手。