Toolcraft Inc
Toolcraft攜手全新e系列協作型機器人,多工序打造高精密醫療用零件
01 簡介
全新優傲協作型機器人旗艦系列上市後,由於具備30微米的重現精度且內建力矩感應功能,隨即擄獲Toolcraft青睞。這家小型機械加工廠位在華盛頓州西雅圖,作業內容包括在CNC工具機內執行3道精密工序。由於機台操作過程充滿挑戰,因此導入自動化成為當務之急。而在採用UR5e協作型機器人後,Toolcraft如今不但省下23%的生產成本,更提昇43%的產出。
02 面臨的挑戰
Toolcraft在接到一筆大單後,開始苦惱是否要改行三班制以便全天候生產。然而,該公司所在地區的失業率僅3%,這也讓營運總監Steve Wittenberg不禁大嘆:「這附近根本沒人想值大夜班,貼出徵才廣告還是乏人問津。」對此,Toolcraft開始研究各種自動化選項,最初還考慮過傳統工業機器人。
Steve Wittenberg表示:「如果單看硬體部分,工業型機器人看似是更加符合經濟效益的解決方案。但只要將不用架設安全圍籬所省下的費用,以及操作簡單、編程容易所省下的時間列入考量,優傲科技才是正解。」
影片 — Toolcraft Inc, 美國
03 解決方案
在這張訂單中,Toolcraft必須生產大批醫療器材專用的多螺紋零件,而且通常需要經過三道CNC加工始可完成。為了解決這項挑戰,Toolcraft決定與優傲科技認證的系統整合商Rapid Design Solutions共商大計。Rapid Design Solutions負責人Troy Ojalehto表示:「執行多工序的精密加工時,對於準確度的要求往往會嚴格許多。」他在稱讚優傲e系列協作型機器人的準確度時強調:「一聽到UR5e的重現精度達到30微米時,我們備感興奮。這確實足以和傳統工業機器人分庭抗禮,對我們來說意義重大。我從未見過其他協作型機器人在處理這類需要多道工序的零件時,能夠展現如此層次的準確度,將原料變成完整加工的精密零件。」
在部署UR5e半年後,Toolcraft營運總監Wittenberg對於成果如數家珍:「我們馬上見識到的好處之一,就是產量大幅提升。我們能夠為大夜班找到人手,每週的零件產量也從255個增加到370個。此外,我們還提早七週達成年度生產目標,讓CNC能夠支援其他零件的生產作業。」他還表示,在成本減少23%的情況下,意味著UR5e大概12個月即可回本。Wittenberg指出:「我們未來也將更具競爭力,特別是處理大量的長期訂單時。」
宛如人類作業員般靈活
全新優傲協作型機器人旗艦系列還有一項新功能,就是關節一律具備力回饋機制,以便零件與CNC夾具緊密結合。Wittenberg表示:「我們可自由運用X、Y軸的平移運動以及Z軸的旋轉運動,將零件推入並扭緊,然後針對此一順應性進行編程,過程非常簡單,基本上就是讓機器人宛如人類作業員般靈活。
機械加工的週期通常會持續56分鐘,但UR5e真正忙著處理零件的時間只有6分鐘。Wittenberg表示:「在其他的時間裡,協作型機器人只能晾在一旁等待下個週期。我們又不想讓它無所事事。」對此,Toolcraft決定加設一個負責沖洗與清潔零件的工站。當UR5e從CNC取出已加工的零件後,會將零件浸入沖洗液中,接著經過噴氣處理,最終將洗淨且風乾完畢的零件置於架上準備出貨。Toolcraft還能透過UR5e 的I/O介面,輕鬆控制氣動式夾具與艙門制動器。Ojalehto解釋稱:「此舉可大幅減少CNC工具機的接線需求,並保留所有的CNC工具機標準安全功能。」
儘管Toolcraft一開始是在系統整合商的協助下,才順利啟動整套應用,但後來的沖洗與風乾工站全由他們自行編程及安裝。Wittenberg表示:「我們之所以辦得到,全拜優傲科技所提供的免費線上支援所賜。我們的自動化工程師在完成優傲學院線上課程後,只與系統整合商花了幾個小時,就能將該工站納入協作型機器人的作業範圍,完全不靠外力協助。」
Wittenberg起初還擔心,為清洗工站編程時會導致製程中斷,因為UR5e無法一如往常地執行機台操作。結果Toolcraft團隊發現,只要使用優傲科技的專屬模擬器,就能離線為新增作業進行絕大部分的編程,一點也不影響協作型機器人的例行任務。
UR+夾爪加速整合
另一項加速整合的要素,就是優傲旗下的UR+計劃。只要是經其認證的機器人周邊設備,舉凡夾爪、視覺系統、軟體或其他配件,都能與UR機器人無縫整合。Rapid Design Solutions負責人Ojalehto表示:「以這款應用為例,我們之所以選擇Pneu-Connect氣動式夾爪,有很大一個原因就是它經過UR+認證,代表它一開箱就能搭配UR機器人使用,而且所有夾爪的軟體會直接整合到UR示教器上,無需任何手稿語言。」
逐年增加機器人,目標實現水平碾磨自動化
在安裝第一台協作型機器人就告捷後,Toolcraft目前正規劃每年新增一台協作型機器人。Wittenberg表示:「我們的自動化工程師如今不管任何問題都能見招拆招,這將是我們實現此一目標的重要關鍵。」他還透露,下一步就是廠內水平式碾磨機的操作自動化:「這項挑戰恐怕不容小覷,由於碾磨機台所使用的旋轉研磨石需要更換,因此在固定上有難度。不過,我們有信心透過UR機器人與創新作法加以克服。」
UR協作型機器人型號: UR5e
UR+ products used: PHD Pneu Connect gripper
公司介紹
Toolcraft總部位於華盛頓州西雅圖市郊的門羅(Monroe),是一家專為航太、醫療與國防產業生產零件的小型機械加工廠。他們所提供的CNC加工解決方案,一律具備高度效率、精密度與一致性。
www.tcprecision.com
- 為大夜班找到人手
- 實現多工序的CNC加工自動化
- 生產成本減少23%
- 生產量增加43%
- 達成年度生產目標的速度,較人工作業快了7週
- 避免內容重複且不符合人體工學的工作流程
- 導入自動化不再需要安全圍籬,實現真正的人機協作
- 即使缺乏維護,也不用擔心停機時間或製程中斷
- 30微米重現精度
- 關節一律具備力回饋功能
- 投資回收期僅12個月
- 人機協作安全無虞
- 簡易編程
- 透過優傲學院線上模組獲得免費培訓
- 利用UR模擬器進行離線編程
- CNC機台操作
- 零件沖洗與風乾
立即開始自動化
價格實惠、安全且彈性的協作型機器人讓自動化變得比以前容易,即使對中小型企業來說,也是如此輕鬆、容易上手。