Voodoo Manufacturing
Voodoo Manufacturing攜手協作型機器人,3D列印產量翻三倍
01
簡介
Voodoo Manufacturing在3D列印製程中,由優傲科技的UR10負責物料取放,執行列印底板的裝卸作業。在部署協作型機器人後,這家位於布魯克林的新創公司不但產量翻了三倍,更節省90%的成本。而他們之所以選擇優傲所出品的機器人,正是因為它能夠透過UR+平台快速整合周邊系統。
02 挑戰
Voodoo Manufacturing位於紐約布魯克林,隨著公司的3D列印業績蒸蒸日上,他們決定擴大生產規模,以便在大量生產時與射出成型技術互別苗頭。由於急需將列印底板的裝卸流程從人工作業改為自動化,這家新創公司參考了若干款式的協作型機器人,為的就是要找到一套編程簡易、能與機器人夾爪輕鬆整合為手臂末端工具的解決方案。
影片 — UR10 Robot, Voodoo Manufacturing, USA
03 解決方案
優傲科技的UR10最終雀屏中選,原因是它能與Robotiq的兩指夾爪無縫整合。Voodoo Manufacturing產品總監Jonathan Schwartz表示:「UR10一開箱即可派上用場,我們數小時內就能將夾爪安裝在機械手臂末端上。」Robotiq兩指夾爪所屬的UR+平台拓展迅速,擁有UR機器人專屬的隨插即用產品。UR+產品一律通過測試,開箱即與UR機器人配合流暢,為的就是在機械手臂與周邊設備整合時,避免曠日廢時的常嘗試與摸索。Voodoo工業工程師Charles Fenwick解釋稱,Robotiq夾爪的軟體可直接在優傲專屬示教器上執行,因此為夾爪編程簡直就跟「建立PowerPoint 簡報」一樣簡單。他直言:「在輕鬆整合周邊設備,以便全套應用順利運作這方面,根本沒有其他機器人能出其右。當我想讓夾爪與UR10搭配使用時,只需將相關的資料組拉到示教器螢幕上,然後連結其他資料組,基本上就大功告成了。」
Voodoo擁有160部3D列印機,作業時會讓UR10協作型器人隨著移動式底座,於18,000平方英尺大的空間中穿梭操作其中100部。若再新增1台UR10,這家新創公司的列印機使用率可望從原本的30、40%上看90%。Schwartz透露:「從現在起,只要公司規模擴大、列印機數量增加,我們就會添購更多的機械手臂。」而這項名為「天行者計畫」(Project Skywalker)的自動化方案,更被他喻為「成功鉅作」。
Voodoo整體產量成長三倍的關鍵,在於UR10機器人可通宵作業。Schwartz表示:「我們可以透過自家軟體監控機器人,並存取任一列印機的狀態,確認它正在列印或閒置中,這意味著我們讓機器人在工廠全天候運作時,完全不需要派人從旁監督。」在UR10第一夜就處理30個以上的成品後,他隔天一早只能以「神奇」二字形容。
04 UR10導入現況
據Voodoo估計,UR機器人的施行成本約為傳統工業用機器人的五分之一,原因除了整合迅速外,人機協作安全無虞也讓公司省下安全措施的費用,不再需要工業機器人作業環境中常見的安全圍籬或光柵。Schwartz解釋道:「相較於處處圍籬卻還潛藏危險的工廠,如今我們已有能力打造一個友善的工作環境,在實現人機協作的同時,也能持續自我提升。」
Voodoo的目標是在三年內將成本減少90%。隨著第一台UR10協助公司提升產量並降低人力成本,這套協作式解決方案預料不到6個月即可回本。Voodoo產品總監Jonathan Schwartz認為:「除了這道製程外,我們工廠內還有許多實現自動化的機會,例如從列印底板拆下零件、刮除殘料、品質檢測,甚或最後的包裝與物流等。」
- 降低成本的同時,又能擴大生產規模
- 釋出人力執行更複雜的工作
- 6個月即可回本
- UR+產品:Robotiq兩指夾爪套件
- 編程簡易
- 人機協作安全無虞
- 快速設定
- 無縫整合周邊設備
- 短期內回本
- 取放料
今日開始使用
協作型機器人(cobot)既安全又靈活,更符合成本效益,即使中小企業也能輕鬆實現生產自動化。